结果:找到"Si24R2E 低功耗 2.4G 无线 发射 芯片",相关内容1000条
  • 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
  • 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 成本2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • 兼容WPCQiv1.2.4协议的5W/7.5W/10W/15W高集成,高效率SoC无线功率发射器
  • 1.特性兼容WPCQiv1.2.4标准,支持BPP/EPP认证兼容苹果/三星/华为/小米等多种主流快充协议支持5~15W多种应用-单独5W应用-USB快充适配器输入5~15W应用-5V~15VDC输入5~15W应用-支持定频调压控制方式-支持双线圈应用系统功率传输效率高达83%输入耐压高达20V集成全桥功率MOSFET集成内部电压解调支持FOD异物检测功能集成5V/200mAbuck转换器和3.3V/100mALDO,可用于给系统供电集成MCU内嵌Flash存储区支持成品固件在线升级支持UART串行接口支持QC/PD快充电压请求支持LED驱动输出,提供丰富的系统状态指示功能支持NTC过温保护...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:展嵘电子陀梁宽 发帖时间:2022-04-13 09:17:00
  • Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 2.4G 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
  • SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
  • 主要特性:设计简单无需用户编程工作在2.4GHZISM频段内置126次可编程NVM存储器3.3V编程电压超低功耗自动发射功能内置硬件Wtchdog内置3KHzRC0SC内置低电压自动防拆报警功能调整方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:700nASI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4g 线 自动 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 13:58:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • SI24R1芯片2.4G收发一体兼容nRF24L01P超低功耗动能世纪总代理
  • 2.4G射频方案SI24R1在设计中应该注意的几点事项:Si24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G一体超 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:20:00
  • NORDIC蓝牙低功耗4.0芯片NRF51822-QFAA/AB/AC
  • 相信很多人都认识nRF51822这款芯片,用的人也非常的多,但是有少数人的板子需求不一样,有的要用QFN的封装,有的也有要BGA的封装,NRF51822-CEAA就是这封装片。其实就是封装不一样,其余都是兼容的!封装/外壳BGA程序存储器大小256kB类型Bluetooth工作电源电压1.8Vto3.6V核心armCortexM0数据总线宽度32bit片上ADCYesA/D位大小10bit程序存储器类型Flash封装Reel计时器数2最大数据速率250Kbps数据RAM大小16kB输出功率+4dBmto-20dBm接口类型2-Wire,spi,UARTRoHSRoHSCompliant灵敏度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 蓝牙 NRF51822 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 12:02:00
  • 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: